结果:找到"学习 经验",相关内容93条
- 关于电解电容标识的一个疑问
- 本人是大学低年级学生,刚刚接触有关知识,入门相关电子设计的软件,对于立创EDA里面某些标识有疑问;电解电容中C-tan和C-ele有什么区别吗?是封装不同还是功能有别呢?还要smd和th的含义也不太清楚……烦请各位老手赐教!!!
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 学习 软件上手 发帖人:Protector 发帖时间:2021-05-13 15:20:00
- STC15单片机学习日记
- 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机学习 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
- 我还是选择了菲林
- 作为电子爱好者,我试用了立创,感觉库做得非常好。但到最好下单制造时,还是选择了放弃。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 初学体验 发帖人:xiansr 发帖时间:2020-05-05 11:46:00
- STM32的那些事
- 学习STM32已经一个多月了,其实也弄不清楚自己入门没有,觉得还是学的蛮差,但现在也马上要开始进入实战了,哈哈,就是做一些实际的东西。学习32,个人觉得其实最重要的是很多底部寄存器吧,算法什么后期可以再学,但最基础的错过去了就很少会有时间再来补这些东西了,我觉得阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读,因为没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。,这些我目前掌握的也感觉不好,但学过的人都说很重要,后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 学习 经验 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-31 16:04:00
- 32初学者之疑惑
- 从51开始进军32已经有1个多月了,因为是学生的缘故,1个多月的时间并不是全部都花在这上面,每天晚上大概有4个小时花在这个上,学长丢了个发波的任务给我,现在正在写,前几天发了一共在网上找的一个例程,上面可以发正弦波三角波和锯齿波,还可以通过触摸屏来改变频率,那个是通过数组打点方法实现,当频率改变时就会有一些失真吧,现在其实还在做这个东西,现在做出来的是方波,和正弦波,但比较迷的是找的两个例程改引脚时出了一些问题,例程正中两个对应引脚不一样,然后一个初始化引脚就把我难住了。。。。。voidSineWave_GPIO_Config(){RCC->APB2ENR|=1<<2;GP...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 求解疑,STM32学习 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-22 18:59:00
- 如何学好嵌入式和SAM技术
- 嵌入式技术执行专用功能并被内部计算机控制的设备或者系统。嵌入式系统不能使用通用型计算机,而且运行的是固化的软件,用术语表示就是固件(firmware),终端用户很难或者不可能改变固件。…………………………………………………………………………………………………………嵌入式非常难,如何学习嵌入式,我刚才看到一篇很不错的文章,是一个专科生介绍自己如何自学嵌入式,并找到嵌入式的工作,里面介绍了他的学习方法和学习过程,希望对你有帮助。先做个自我介绍,我07年考上一所很烂专科民办的学校,学的是生物专业,具体的学校名称我就不说出来献丑了。09年我就辍学了,我在那样的学校,一年学费要1万多,但是根本没有人学...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 大牛经验 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-10-29 11:53:00
- 如何快速使用立创商城资源【新人请教】?
- 一直使用candence绘制复杂的电路板,最近需要做一些比较小的单片机系统,想要使用altiumdesigner进行画板,在立创商城直接打板贴片回来。不知道用哪个版本的AD软件好?哪里可以下载到立创的集成库?立创的制版流程是什么?小弟先谢谢各位了
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD学习 candence 发帖人:金城孤客 发帖时间:2018-05-12 13:44:00
返回